This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS552882在升压模式下不工作。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS631010, TPS552892, TPS63806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363227/tps552882-tps552882-is-not-working-in-boost-mode

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS631010TPS552892TPS63806

您好、TI:
我将  TPS552882RPMR 用作降压/升压转换器、其输入可在4.2V 至3.0V 之间变化、从而在 Vout 处提供3.3V 的稳定输出。
此 IC 在3.4V 至4.2V 范围内可以正常工作。  

但是、在输入端从3.0V 到3.3V 时、它在 Vout 处不提供任何电源(它在升压模式下无法工作)。
请查找随附的设计、请给出可能的原因以及如何解决。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用 IMAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    感谢您的咨询。

    您是否是说当 Vin 为3.0V 至3.3V 时、Vout 没有输出? 此时您能否检查 SW1、SW2、Vin、EN 和 Vout 的波形?

    您能帮助检查 VCC 电压吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、
    是的、 当 Vin 为3.0V 至3.3V 时、Vout 上没有3.3V (所需)输出。

    请查找所附的波形文档。

    e2e.ti.com/.../WaveformOFTPS552882.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce
    是否有更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我会研究这件事、并在今天回复你。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    以下是要检查的三件事:

    1. SW1和 SW2波形看起来奇怪、为什么低电平不是0V? 通道上是否添加了任何失调电压?

    2.当 Vin=3.1V 时 Vout 为2.32V、那您不需要 AD 就不提供任何输出了。

    3. Vin=3.1V 时 VCC 电压低于2.9V、但 MOSFET 的米勒级电压高于3V、我担心 MOSFET 没有完全导通。 您可以尝试使 MODE 引脚断开以使用外部 VCC 源、并在 VCC 电容器上添加外部5.2V 电源来查看是否有用。

    4、针对这个电压范围和输出功率、由于设计过于复杂、额定电压高得多并且解决方案价格高得多、TPS552882并不适用。 相反、完全集成式降压/升压转换器的 TPS631010在此处更适合。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、
    感谢您对  TPS631010 (1.5A)的建议、但我的电流消耗为3A、
    您能不能建议其他一些具有3A 电流额定值的产品?

    BRS
    Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    抱歉、我看到您在之前的回复中提到 Imax 为2A。

    如果最大输出电流为3A、建议选择 TPS552892完全集成的降压/升压转换器、无需外部 MOSFET。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、
    您可以使用推荐一下吗  
    2.8V 至5V 输入和3.3V 输出以及3A+电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhineet:

    由于此器件的专家本周不在办公室、请期待我们在此处回复较晚。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    对于此电源请求、当前 TPS552892更合适、但 Vin 上升电压最大为3.0V、这意味着器件只能以高于3.0Vin 的电压启动、但可以支持2.7Vin 下降电压。

    除了 TPS552892、您还可以查看 TPS63806、但其不支持最大3A 的输出电流。 您可以首先查看数据表。

    https://www.ti.com/product/TPS63806?qgpn=tps63806

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到了解答。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯