This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606充电问题

Guru**** 2943290 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374318/bq25606-bq25606-charging-problem

器件型号:BQ25606

工具与软件:

  

你(们)好

我的电路有什么问题、这个 bq25606不能正常充电、我已经测试了 PG 和 Stat LED 不能正常发光、这些 LED 随机闪烁。 我已为2100mA 3.457V 锂聚合物电池连接 ILIM 240欧姆和 ICHG 560欧姆。 并且 VSET 处于悬空状态、有人知道问题是什么吗? 请尽快回答。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图的 PDF? 我无法读取所有值、因为图像像素化过大。 您的充电电压调节应该是多少(电池的完全充电电压是多少)?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drive.google.com/.../view

    感谢您的答复  

    我附上了 pdf、充电输入电压为5V 且锂聚合物电池3.7V 2100mA  I 已连接 ILIM 240欧姆和 ICHG 560欧姆用于1150mA 电流限值和 VSET 在浮动时,没有连接4.2V 电压限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请直接附上 PDF、而不是链接。 我无法以这种方式查看链接。 请在同一图上附上 VBUS、SW、ICHG 和 VBAT 的示波器图。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic5_5F00_2024_2D00_06_2D00_14.pdf

    你(们)好   

    Michael Emanuel

    我在这里附上了文件、目前我没有示波器输出、您能否检查此电路中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到任何醒目的东西。 您目前的 TS 电压是多少? 施加了多大的输入电压? 施加了多大的电池电压? 是否有系统负载? 提供该波形和请求的波形。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS = 2.75V 它从2.75至2.785的时间变化  

    VIN = 5.2V

    BAT V = 3.7V

    我已连接一个在3.3V 时消耗高达400mA 电流的系统负载、该负载通过降压/升压转换器连接。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时的系统电压是多少? 您是否具有所请求的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、先生、此处是请求的示波器图、系统电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    输入电压图

    开关电压图

    系统输出电压图

    4.电池电压图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.STAT 引脚图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到 IBAT 图。 图中的电池电压显示为3.0V、而柱上报告的值为3.7V。电池是否正在充电?

    请仔细检查您的 STAT 电路。 波形看起来不正确。 PG 引脚看起来是什么样子的?

    是否会在多个器件上发生这种情况? 如果商品状态良好、请执行 ABA 交换。 这意味着将不良器件放入良好的电路板上、将良好器件放入不良电路板上;这将有助于调试。

    此致、

    Mike Emanuel