This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:允许的最大功率耗散

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381510/lm2596-allowable-max-power-dissipation

器件型号:LM2596

工具与软件:

团队成员、您好!

我 想知道此器件(TO-220封装)的最大功耗。

  1. 无散热器时的最大功耗。
  2. 使用 Thermalloy 散热器#7020的最大功率消耗(图9-18)。 LM2596数据表的结温升 TO-220 "

在数据表中、功率耗散的最大绝对值为"内部受限"。
"内部受限"是什么意思?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、从最高环境温度中减去150°C。

    然后将其除以50 (来自产品说明书表格)。

    这将提供最大功率。   

    您可以使用将最大功率转换为最大负载电流

    效率和公式:Ploss=Pout*(1-n)/n

    对于散热器、您向散热器添加2 (来自数据表)

    并使用该数字进行计算。

    您可以重新排列这些公式以给出不同的参数。

    另请参阅随附的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8156.snva951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    短语 "内部受限"意味着器件将在结温高于150°C 时关断。

    谢谢