This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:EN 引脚上的慢速输入

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382009/tps7a02-slow-input-at-en-pin

器件型号:TPS7A02

工具与软件:

嗨、团队:

由于客户的系统要求、EN 引脚的输入信号 非常慢、大约为1.5ms 至1.1V (VEN_HI)。 是否存在进入测试模式等问题?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    客户计划使用什么负载?  

    此外、客户计划使用什么输出电压?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    输出电压为1.5V、最大负载为2mA

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    与对等器件对话后、我们已决定 EN 引脚具有慢速输入信号很好、而器件仍应正常工作。  

    此致!

    Hannah