This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:充电状态问题

Guru**** 2593090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380390/bq27621-g1-state-of-charge-issue

器件型号:BQ27621-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27Z561 、BQ27220

工具与软件:

您好!

我们面临着一个问题、那就是我们正在开发的一种利用 TI 电池电量监测计的电池供电设备。

我们将 bq27621电量监测计与锂离子电池配合使用。 现在、我们将使用 SLUUAP5中所述的"零配置用法"。
但是、我们接收到的 SOC 偏离了大约50%(请参阅图像)。 我按照"化学 ID 选择工具(GPC)简易指南"的说明获取化学 ID 报告。 这表明 IC 预编程的化合物 ID 不适用。

我的问题是:

  • 据我所知、可以使用"CONFIG UDPATE MODE"命令修改的 RAM
  • 我们是否可以使用此模式进入自定义配置以支持我们的电池?
  • 我们如何获得这些配置数据?
  • 我读到、应该可以通过 BQSTUDIO 软件获取这些数据。

我们需要知道是否可以根据我们的电池调整该 IC、或者我们是否必须更改 IC。

我期待收到您的回复。

此致、
Jakob Frenzel