This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:输出电容器选择

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382056/lmr14030-q1-output-capacitor-selection

器件型号:LMR14030-Q1

工具与软件:

社区、您好!

此邮件涉及与我的电源设计(12-36V)输入至9V 输出相关的疑问。 请参阅以下原理图。

我希望针对此设计验证输出电容值。
1. C6和 C7的建议范围是什么?

2.是否可以直接使用单个22uf 而不是两个47uf 实现成本效益?

此致、

Ka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KA:

    1.我想说保持 C6和 C7的样子。 如果降低相位裕度、对于稳定的设计而言、相位裕度会过低。

    2.不幸的是,你需要两个47 uF。

    谢谢!

    Andrew