This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:TPS3895A 替代产品

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382032/tps3895-tps3895a-alternative

器件型号:TPS3895
主题中讨论的其他器件:TPS3808E

工具与软件:

你(们)好

目前、我们发现 TPS3895A 的电气特性适合我们的应用、但我们需要采用 SOT23的封装、这比 USON 封装更易于返工

是否有可用的替代器件?

我按如下方式列出了电气要求、本说明基于 TPS3895A 的引脚排列

1.感应:调整任意电压阈值,使之降至芯片中的 VREF

2.启用:高电平有效

3. CT:最大延迟小于100us

4. SENSE_OUT:高电平有效(推挽式)

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们根据您的要求提供的最接近的器件是 TPS3808EG01DBVR

    • 该器件具有一个独立的 VDD 和 SENSE 引脚、其 SENSE 引脚具有可调阈值、可一直调低至0.405V。
    • MR 引脚手动复位功能、在 MR 引脚驱动为低电平时将输出驱动为低电平、在 MR 引脚驱动为高电平或保持悬空时将输出驱动为高电平。 与高电平有效使能引脚类似的行为。
    • 可通过 CT 引脚编程复位延迟。 CT 悬空= 20ms
    • 输出为低电平有效开漏。

    下面是 TPS3895A 和 TPS3808E 的时序图、用于比较。

    请告诉我这是否会为您训练。

    Jesse