This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020的热性能

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380825/lmr38020-thermal-performance-of-lmr38020

器件型号:LMR38020

工具与软件:

你(们)好

客户有一个新请求:输入50V tp 60V、输出为12V、Iout_max=2A、50℃。

我选择了 LMR38020作为解决方案、但恐怕50℃ 的热性能、我在 webench 上进行了仿真、功率耗散情况几乎为2.5W。 客户正在执行2S2P 布局。  

您能否帮助展示您的见解、LMR38020是否可用于这种情况? 或外部 Mos 控制器更好吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您推广我们的器件。  Richard 目前不在办公室、那么让我来回答你。  我查看了数据表、它似乎非常适合该应用、电路应能够在输入电压低于60Vin 时产生2A (请参阅下面的效率结果)。  我认为效率数据是从 EVM 获取的。 您是否可以建议客户购买 EVM 并快速验证温升?  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    感谢您的反馈、我已向客户申请 EVM。 我让他们直接测试它。  他们担心、热量无法满足其系统要求、而应能在55度环境温度下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您为客户获取 EVM。 我们等待测试结果。  希望它能够顺利地为他们服务。   

    现在我关闭这个主题、可以通过添加新帖子将其重新打开、也可以创建新主题。 我想 Richard 会回来的:-)。

    谢谢!

    Youhao