This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于 UCC28064A 的最大工作频率

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382264/ucc28064a-regarding-the-maximum-operating-frequency-of-the-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

您好、E2E

我在前面问一个问题时被告知、最大开关频率为300 kHz、但当我查看实际器件时、最大开关频率约为370 kHz。
UCC28064A 的最大频率是多少(包括容差)?
答案的 URL 如下所示。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297194/ucc28064a-regarding-the-case-where-we-want-the-pfc-circuit-to-operate-at-a-high-frequency/4924662#4924662

此致



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibanoki-San、  

    UCC28064A 的最大频率受器件内"最小周期计时器"的限制、该计时器由 TSET 电阻进行编程。   
    选择 RTSET 是出于其他设计原因、但该选择的副产品是最小允许开关周期的限制。  

    在数据表"电气特性"表(第8页)中、有一个测试点:  

    这表明 RTSET = 133kR 时、标称最小周期为2.7us、即1/370kHz、最小和最大周期限值为 1/526kHz 和1/286kHz。
    最小和最大限值下的最大频率不太可能发生、因为这些限值包括针对 极端温度的足够保护频带和与平均值的几个标准偏差。   

    这些指定的定时器值用于 RTSET = 133kR、但是 RTSET 可被设定在66.5kR 和400kR 之间(从建议运行条件表中、第5页)。
    第8.3.3节(位于第16页的图16上方)中的这句话表明最小周期时序随1/RTSET 而变化。

    扩展后、最大频率随 RTSET 成比例变化。  

    因此、您可以测量的最小周期(最大频率)取决于 RTSET 的值。
    由于没有提供这种关系的曲线或公式,我建议如果 370kHz(标称值)对应133kR,那么一些因素"K"* RTSET = K*370kHz.
    较低的 TSET 电阻(超过133kR)会导致较低的最大频率、较高的 R 会导致较高的 F  

    对于 RTSET = 133kR、最大频率的最大/最小限值相当于标称值370kHz 的+42.2%和-22.7%。
    我 不能说相同的+/-容差范围将适用于任何 RTEST (133kR 除外)下计算出的标称最大频率、但我假设%变化范围可能相似。   

    此致、
    Ulrich