This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VC (n-1)和 VCn 中任何一个的 ADC 有效输入阻抗

Guru**** 2463470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381917/bq76952-adc-effective-input-impedance-for-any-of-vc-n-1-and-vcn

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

任何 VCC (n-1)和 VCCn 之间的有效输入阻抗都大于2.1M Ω、是否符合 BQ76952数据表中列出的以下数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、VC (n-1)和 VC (n)之间的阻抗应类似于 VC16和 VC15之间的阻抗。

    此致、

    Thomas Rainey