This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711:

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010000, TIDA-00173, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382001/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-010000TIDA-00173UCC28740

工具与软件:

非常感谢您的帮助。 谢谢您、我按照 TI 的建议完全参与了 SMPS 的开发。

要使用 SiC MOSFET (我在这里提问并且推荐上部文档之前)、建议使用推挽电路。

参考文件:  

1. TIDA-010000

2. TIDA-00173

问题:

1.是否根据 MOSFET 的 Coss 值选择栅极驱动电路? 如果是、我很好奇 Coss 是否有具体的标准或计算。

2.我也想知道 R48、R19、D24以及 R50的选择标准。 如果有任何参考文档、请告诉我。

3.此外、一些文档显示 TP12位置有一个电阻器、而另一些文档没有。 我也对这个很好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下每个问题的答案:

    1.是否根据 MOSFET 的 Coss 值选择栅极驱动电路? 如果是、我很好奇 Coss 是否有具体的标准或计算。

    栅极驱动偏置功率由 P=Q*V*F 确定、栅极驱动电流由 Q=I*t 估算、栅极电荷 Q 可在 SiC 数据表中找到、i 是栅极驱动器峰值拉电流/灌电流、t 是产生的上升(或下降)时间。 Q 也等于 C*V、但我更喜欢使用 Q 而不是 Coss、因为 Coss 具有很高的非线性度、并且对 VDS 有很强的依赖性。  

    2.我也想知道 R48、R19、D24以及 R50的选择标准。 如果有任何参考文档、请告诉我。

    R19、R48和 D24构成用于独立控制/限制开通/关断、拉/灌栅极驱动电流的电路。 D24应是低 Vf 肖特基二极管、R48和 R19是占位符、这些值在工作台上经过调整、以提供 VGS 所需的速度并控制/抑制任何栅极驱动振铃。 我更喜欢将 R48与 D24串联、但任一种方法都可以接受且很受欢迎。 R50意味着使用下拉电阻器来确保 SiC 的 VGS 绝不会悬空。 4.87kΩ 是可以的、但更常使用10kΩ

    3.此外、一些文档显示 TP12位置有一个电阻器、而另一些文档没有。 我也对这个很好奇。

    请小心-如果您在显示的电路中安装了 R18、则会使每个双极的 Vbe 结短路。 我不确定其目的是什么、或许可以绕过外部 NPN/PNP 图腾柱驱动器并直接通过 UCC28740驱动 SiC? R18不是典型的元件放置方式。 基本电路应与下面类似、但您也可以添加 R48、R19、D24和 R50、如上面(2)所述。

    如需更详细地了解与栅极驱动相关的一切内容、请参阅 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理

    此致、

    Steve