This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:如何计算结温

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379107/tps7a74-how-to-calculate-junction-temperature

器件型号:TPS7A74

工具与软件:

嗨、团队、

客户报告 TPS7A74的实测外壳温度为90℃。 如果使用 RθJC (top)= 55.3℃、则结温约为124℃。 这是预期结果吗? 此外、您能否分享指南、包括如何测试外壳温度等。谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang、

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内查看我们的热性能资源并与您联系。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang、

    再次感谢您的提问。  

    请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slup415 第10页、其中在测试外壳温度时讨论了 psi 参数。 如果客户使用热像仪或热电偶来测量封装顶部、则应使用 psi 参数"结至顶部"估算底部结温。  

    此外、客户的器件中消耗了多少功率? 这将确定预期的结温。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hannah、

    Pd 为0.62W。

    客户在 IC 上放置了散热器、该参数 ψJT 是否仍在使用?
    在这种情况下、使用 Rθjc 是否更合理? 您能否确认 RθJC 的值? 它大于 Rθja μ s。 合理吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    是的、在进行一些计算后、客户看到的结果温度为124摄氏度、该值是正确的。

    (0.62*55.3)+90

    当涉及到散热器进行热测量时、此资源应该可以提供帮助: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)(TI.com)

    EIA/JESD51-1规定、RθJC 是"一个半导体器件的运行部分到最近接芯片安装区域的封装(外壳)表面的热阻、此时同一表面被适当散热以大大减少表面上的温度变化。"

    这个方法强制几乎所有测试器件的功率通过一个已定义的封装表面。 根据器件上散热片的安装方式、这也许是封装的顶部或底部。 一般而言、它是封装的顶部表面。

    RθJA 用于衡量安装在特定测试板上的 IC 封装的热性能。 RθJA 的目的是提供一个衡量标准、通过该指标可比较封装的相对热性能。

    因此、我假设将  RθJC 与散热器一起使用。  

     RθJC 应大于 RθJA、这是合理的。 我们的许多器件都显示了类似的特性。

    例如:  

    Rth 与 Rth JC 有不同的热路径。  

    • PCB-JA:芯片到引线框到空气的 Rth
    • Rth - JC:模穿模具至冷板

    当模具足够厚或模具热导率较低时、Rth - JC 值可能大于 Rth - JA

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的评论。 我 ψJT 一个问题、为什么 RθJC 和 μ C 之间的差异这么大? 如果未 添加散热器而使用 ψJT Ω、则90.2℃。 似乎建议不要添加散热器? 您能否再次确认​​RθJC 和 ψJT 的值是否正确?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    "小 psi 参数值常见于 LDO、因为大多数内部集成电路是耗散热量的导通器件。"

    此外、"psi 参数提供的结温估计值几乎与电路板布局无关。"

    而  RθJC 是通过模塑化合物到达冷板的裸片。  

    由于 RθJC 和 psi 参数与电路板布局的独立性、它是两个完全不同的值。

    您应添加散热器、因为您在使用散热器的同时可以实现更好的散热。  

    尤其是如果使用散热器、我会建议使用1.6作为 ψJT Ω 的值。 EVM 应更密切地关系客户电路板的散热与散热器。  

    将55.3C 用于 RθJC 应该适用于该应用。 我们 对使用 EVM 时的 RθJC 没有确切值、这很可能是因为您通常会使用 RθJA。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    请建议在这种情况下使用哪个参数来估算结温(使用散热器)? 可以使用 Ψ JT = 1.6吗? 我们从数据表中看到使用了 psi 参数。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailang、  

    我说不出话来。 请参阅 《使用新的热指标》(TI.com) 、了解 TI 为何不建议使用  RθJC。 我们通常建议使用  RθJA 参数、因此应使用34.9 C/W 参数来估算结温。 如果使用 Ψ JT 参数估算结温、则使用1.6值。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hannah、

    感谢您的建议。

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全可以!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Hannah