This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:输入电容

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381902/bq25570-input-capacitance

器件型号:BQ25570

工具与软件:

大家好、我想将 RF-DC 转换器连接到 bq25570的前端来操作它。 然而、根据数据表、应该在输入端至少施加4.7uF 的电容器、如果我施加的电容器少得多、运行是否会有问题? 我尝试使用的电容器约为30nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 需要不小于4.7uF 的电容。

    此致、

    Mike Emanuel