This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:在示波器中获取尖峰

Guru**** 2503655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381036/tps53659-getting-spikes-in-oscilloscope

器件型号:TPS53659

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 SN1701022控制器 IC。

在 Fusion Power Designer 软件、监视器 GUI 中、我们将得到输出电压为1.8V 的正确稳态波形

但当我们在示波器中进行检查时、它会显示 P1V8_AUX 的输出电压尖峰(1.8V)。 我附上下面在示波器中捕获的错误图像。

是否可以使用 Fusion GUI 中的负载线路电阻值来校正此问题?

在 TRM 中、可以使用 MFR_SPECIFIC_07、VOUT_DROOP 和 MFR_SPECIFIC_14等命令来调整输出电压。

这是否适用于我们的案例? 这是否可以解决我们面临的电压尖峰问题?

对于十六进制的 VOUT_DROOP、它对应于特定的直流负载线路电阻器、如何为特定应用选择该值?

谢谢!

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我们将对此进行研究、并在一天左右与您联系。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troy、您好!

    是否有任何更新?

    谢谢

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:


    VOUT_DROOP 设置直流负载线、这会影响在负载电流下实际输出电压与 VOUT_COMMAND 的变化方式。 设置该值时、应确保 Fusion 中测量或报告的实际 VOUT 仅供您使用。

    MFR_SPECIFIC_07、VOUT_DROOP 和 MFR_SPECIFIC_14命令调整输出电压反馈和瞬态响应。 更改它们将影响控制器对负载电流和 VOUT 变化的响应方式、但不会阻止您看到的 VOUT 下降发生。

    我建议在压降发生时检查开关节点电压、并了解 VOUT 压降的原因。 您说 示波器连接到了 P1V8_AUX。 它是否直接连接到 VOUT? 如果不是这样、我建议检查尽可能靠近输出电感器和电容的位置、以消除某些其他元件改变电压读数的风险。

    此致、
    Troy