This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616 + BQ78350-R1A 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76942, BQ78350-R1A, BQ76930, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382232/bq79616-bq79616-bq78350-r1a-questions

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1ABQ76930、BQ78350、BQ76942

工具与软件:

您好!

客户审查了 BMS 上的 BQ76930 + BQ78350-R1A 设计。  

客户的 BMS 生产必须有15年保修。

然而、BQ76930的生命周期正成为一个问题。

因此、我认为应该应用 MCU 来查看最近发布的 BQ79616。

是否适用于不搭配 MCU 并采用 BQ79616 + BQ78350-R1A 的8节串联电池 BMS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho、

    若要使用 BQ79616、您需要一个 MCU 或类似器件来生成运行器件并从中读取数据所需的唯一 SPI/UART 命令。 BQ78350不会生成这些命令、因为它专为与 BQ769x0器件配合使用而设计。  

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    除了 Ben 的评论之外、我还建议查看 BQ76942。 这是 BQ76930的升级版本、能够在独立模式下工作(无需任何 MCU)。 与 BQ76930相比、它还具有更高的可编程性。

    此致、

    Max Verboncoeur