This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PTC、而不是 NTC

Guru**** 2381350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, TL103WB, PMP23224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380149/bq40z80-ptc-instead-of-ntc

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: TL103WBPMP23224

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想使用 Bq40Z80电池组管理器来实现 BMS、但我有一些问题:

我阅读了一本有趣的 SILA619、它将 TL103WB 用作 CC-CV 控制器、我可以使用它吗?

BQ40Z80可以管理 PTC 温度传感器而不是 NTC?

提前感谢

Giorgio saccavino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、  

    您不能使用 PTC 代替 NTC、因为电量监测计上的引脚配置完全不同。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    以及如何将 TL103WB 用作 CC-CV 控制器(SILA619)? 我怀疑 放大器(1mA)所吸收的电流、在我看来、这个电流太大了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我加入了运算放大器团队、向他们提供有关这个问题的帮助。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Giorgio、

    您的 SMPS 能够提供多大的电流? 如果大于1mA、则 CC 反馈环路将能够正确地反馈发送到电池的电流、CC/CV 反馈环路将按预期工作。 如果您的 SMPS 无法提供1mA、则将无法正确开启放大器、您也将无法获取相应的反馈。 因此、如果您的 SMPS 不能提供超过1mA 的电量、恐怕您无法很快地为电池充电。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我的 SMPS 能够向电池组提供超过1.5安培的电流、但我最关心的是在 待机 (无主电源和 SMPS 消除烦恼)期间、因为 TL103WB 从锂离子电池组吸收1mA、它不是待机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Giorgio、

    啊、好的、你是不是担心不充电时电池电量过度耗尽? 当 SMPS 处于待机状态时、电池是否与 CC/CV 电路断开连接? 在以下参考设计中、电池将在未充电时断开。 这类似于无绳工具电池充电器。

    CC/CV 环路是否会放置在电池侧、以便由电池持续偏置? 您或许能够在电池与充电器断开连接时、对 CC/CV 环路的电源实施分立式关断系统、从而将开关关闭。其概念与电池欠压保护电路类似、电池欠压保护电路在电池电压低于特定阈值时不允许打开反馈环路。

    如果我的问题不相关、请告诉我、我只是想了解一下系统。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、

    您能向我发送更高分辨率的图像还是链接吗?

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Giorgio、

    当然! 在 SLLA619中、此工程实际上在第一段(PMP23224)中进行了链接。 该链接在此处、您可以从此页面下载该项目的完整原理图

    https://www.ti.com/tool/PMP23224

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我很乐意提供帮助!

    此致!
    Jerry