This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:无 DSG 和 CHG MOSFET 配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381625/bq769142-no-dsg-and-chg-mosfet-configuration

器件型号:BQ769142

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在考虑在我的设计中使用 BQ769142、我有一个简单的问题。  

我想用它来读取有关 I2C 总线的信息并执行电池平衡、而不想用它来切断电流:我不需要放置外部 MOSFET、并且我读到这是允许的配置。

我是否可以将 CHG、DSG (PCHG 和 PDSG)悬空? 您能告诉我最合适的配置吗?

提前感谢您。

BR

Giorgio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    可以、如果不使用 CHG、DSG、PCHG 和 PDSG、您可以将其保持悬空。

    您可以参考  表16-3. 端接未使用的引脚  状态 细节和指导以了解有关如何端接未使用的引脚的信息。

    此致、
    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    谢谢、我没有看到这个表。  

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:在此配置中、我是否应该将 PACK 引脚连接到 BAT 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    我建议将其与一个10kΩ 电阻串联到 TOS (电池组顶部)。


    由于您根本不使用 MOSFET、这种情况与您的情况类似。

    此致、

    Thomas Rainey