This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823AEVM-127:您可以帮助检查 TPSM82823中的哪个功能有问题、并出现以下异常现象。

Guru**** 2528520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381214/tpsm82823aevm-127-could-you-help-to-check-which-function-has-issue-in-tpsm82823-with-below-abnormal-phenomenon

器件型号:TPSM82823AEVM-127

工具与软件:

嗨、团队:

客户评估 TPSM82823A-EVM、但发现在3.3V->1.8V、3A 条件下通电时、输出已降至如下所示。 但它们可以为具有输出1.8V、1.5A 的器件供电。 此器件运行良好、然后他们可以将负载增加到3A。 我们几乎可以确保该器件存在某种问题。 但仍想详细了解器件中哪些功能可能存在问题。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    您能否提供有关观察到的输出压降的更多详细信息? 使用示波器展示上电波形(Vin、Vout、Iload)会很有帮助。

    您是否了解有关连接负载的更多详细信息? 负载是纯电阻负载还是引起高浪涌电流?

    输入电压电源是否稳定并且能够提供3A?

    是否可以检查另一个 EVM?

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我展示了客户的以下波形。 负载为电子负载。 蓝色表示 Vin、黄色表示 Vout。 我还尝试验证异常 EVM。 当我 在现场团队实验室中测试它时、输出也异常。 通常我们使用 CC 模式、但我也使用新的 EVM 进行验证、确保运行良好。 所以我几乎可以确定问题是来自器件。 但问题在于、它为何仍可在 低负载下工作、但在高负载下工作异常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    Vout 信号确实看起来异常。 您是否测量了 EVM 感应连接处的 Vin 和 Vout?

    如果是、那么您可以检查模块的焊接情况、并在需要时重新焊接。

    您还可以尝试使用电阻负载而不是电子负载。

    如果这一切都不起作用、则 EVM 可能已因某种原因而损坏。 我认为没有必要进行更深入的故障分析。 我建议只给一个新的 EVM 来代替客户。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。