This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:芯片应用问题

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381007/bq51013b-application-issues-of-chips

器件型号:BQ51013B

工具与软件:

请问这块芯片是否可以用在50Hz 充电? 对50Hz 交流信号进行耦合后、即可将其发送到芯片进行整流。 换句话说、忽略了原来的功率放大器模块、不需要跟它交流、我们可以通过把50Hz 的交流信号连接到 AC1和 AC2来使用上面芯片的整流和电源管理功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    我们正在研究您的问题、并会在当天结束时回复您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tonyx

    BQ51013B 不会在 Qi 系统之外运行、它使用与 TX 通信来设置工作点。

    抱歉、50Hz 充电将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否可以 推荐 另一种     工作 频率为 50Hz、 60Hz 的正常充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有支持50或60Hz 的无线电源解决方案。