This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:TPS548A29RWWR 原理图验证

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371339/tps548a29-tps548a29rwwr-schematics-verifcation

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

您好!

请验证 Vin=12V 且 Vout=0.84V 的原理图

谢谢

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS548A29RWWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、  

    根据该原理图、它可能会出现最短导通时间问题、并且 Fsw 比预期更低。 建议将开关频率降低至800kHz。 您还可以将 VIN 降低至11V、以保持1 MHz fsw。 建议连接390 pF 的 CFF。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束主题帖、如果需要任何帮助、请发布