This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:如何在驱动 TEC 时降低芯片的温升

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380334/drv8262evm-how-to-decrease-the-temperature-rise-of-the-chip-when-driving-tec

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8262

工具与软件:

嗨-团队:

我的客户使用 DRV8262 驱动 TEC 12V@4A、 他们使用我们的 EVM 对其进行测试。 当使用1个 DRV8262驱动2 * TEC 约30分钟(表格中的 Line3和4)时、 环境温度下的最终温度约为55℃。

考虑实际条件、 环境温度可能为40 -50℃、这意味着我们的器件进入70℃。  

1. 客户想在不带散热器的情况下使温度60℃。 您有什么解决建议吗?

2.在 EVM 的芯片下面有一些过孔 我们是 树脂塞孔还是用铜填充该孔?

3、对于 DRV8262的死区时间、是否恒定为300ns? 是否有办法调整死区时间?

4我们是否有使用 DRV8262的 TEC 测试报告可以与客户分享?

5如何选择 VM 上的电容值? 是否有可以参考的公式?  

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    1.他们是如何驱动 TEC 的? 如果他们使用的是 PWM、那么使用的频率是多少? 使用更高的频率会增加开关损耗并导致更高的芯片温度。

    客户还可以考虑具有较低 Rdson 的 DRV8262 DDV 封装选项、因此将在较低的温度下运行。 该封装需要顶部安装的散热器、并且与同一器件的 DDW 封装相比可以支持更高的电流。

    2.这些是穿孔热通路。 没有插入插头。 Altium 项目文件可以从网络上下载。

    3.死区时间不能改变。  

    4.请参阅此 E2E 博文 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327477/drv8262evm-driving-tec/5089396?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8962%25252525252525252520TEC%25252525252525252520current%25252525252525252520regulation#5089396。 

    5.请参阅本应用手册大容量电容器计算和输出电容器选 型、www.ti.com/.../slta055.pdf。 这些公式可用于计算。   

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    客户使用1kHz PWM 来驱动 TEC、但不想在该系统中添加散热器。 除了降低频率外、您还有其他改善热性能的建议吗?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthew:

    1kHz 非常低、对开关损耗的影响可能不大。 如何调节 TEC 电流? 它只是由1kHz PWM 的占空比设置吗? TEC 的输出纹波是如何管理的?

    降低 VM 驱动电压将有助于降低功率耗散。 此外、如果 PCB 周围的空气循环不充分、尤其是驱动器 IC 底部和顶部周围的空气循环、则可以使用小型风扇来强制空气循环将有助于减少热量。  

    此致、Murugavel