This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100R044热性能

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380501/lmg2100r044-lmg2100r044-thermal-performance

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026

工具与软件:

大家好、我有关于 LMG2100R044的问题。

禁用栅极驱动器的要求:

我们是否可以使用 VCC (5V)截止频率来启用和禁用栅极驱动器。 我们的要求是在出现任何安全相关故障时关闭栅极驱动器 IC。 其中一个故障是 GaN FET 的短路、在这种情况下、我们需要在将 FAULT 信号置为栅极驱动器 IC 后的2us 内关断栅极驱动器。 VCC 截止频率是否是确保输出 GaN FET 在2us 内快速关断的好方法? 或者、我们需要为此采用不同的策略、例如、打开栅极驱动器的输入 PWM、这些 PWM 将在短路故障置位时断开(PWM 状态0)。

 

LMG2100的热特性:

我们将在 BLDC 电机驱动器应用中使用该部件。 电机的每三相都有 LMG2100。 我们的开关频率为50kHz、最大电源电压为36V。 驱动器应向电机连续提供15Arms 电流、峰值为30-35Arms、最长4-5秒  CAN LMG2100将满足该要求。 我们将使用散热器、而该散热器将安装在金属外壳上。 我们的最高环境温度为50至60摄氏度。您为改善热策略有何建议? 这是正确的部件、或者您是否有任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!  

    感谢您的提问。 我们的 MV GaN 团队成员将在第二天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!


    打开栅极驱动器 PWM 的反应时间为35ns - 50ns (传播延迟)、符合您的要求。 接下来我将为您介绍关闭 VCC 电源的利弊。

    35A 的峰值电流接近 ABS、可满足您的系统要求。 LMG2100R044的最大额定值、您可以使用 LMG2100R026 (即采用 ABS 的2.6m Ω 版本 LMG2100)评估系统。 最大电流53A。 这将是您的用例中更好的选择。 我们目前正在为此器件提供样片、将于7月下旬在 TI.com 上发布。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们正在考虑为栅极驱动器关闭 VCC 电源、如果我们能够在2-3us 内关断栅极驱动器、该结果将是不错的。 如果这样不起作用、那么我们必须使用 PWM 关断策略。

    我们目前正在对此项目进行原理图设计、53A 器件看上去不错、您能分享数据表吗? 您能否知道 LMG2100R026将何时开始生产?  

    那么、 即使考虑到散热和散热因素、LMG2100R044也无法在短时间内处理35A 电流?

    谢谢!

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    如果您在故障后保持开关并关闭 VCC、则只有在 LMG2100触发 UVLO 之后(在 VCC 电容电压降至3.6V 之后)、FET 才会关断。 如果 VCC 引脚上有1uF 电容器、在关断 VCC 后、需要(1uF * 1.4V)/ 7.5mA = 186us 才能将 VCC 从5V 放电至3.6V UVLO。  
    (此处、7.5mA 是 VCC 工作电流)  
    因此、关闭 VCC 不适合您的需要。  在故障情况下、您应该关闭 PWM 或将 HI/LI 引脚拉至低电平。

    LMG2100R026是预发布器件、与 LMG2100R044类似、只是更改了 GaN FET。 我们现在还没有产品说明书、但可以根据需要共享任何特定信息。 目前、该器件正在提供样片、将于2025年1月推出。

    只要有散热器且冷却能力充分、LMG2100R044就可以处理35A 的电流、前提是结温低于125度。


    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur:

    感谢您的答复。 我们到7月底已经冻结设计、因此、如果我们现在想使用 LMG2100R026、则我们需要其规格、符号、封装等的信息  LMG2100R026外观不错、但需要这些详细信息才能很快做出决定。 2025年1月发布的是量产数据、对吧?

    关于用于缩短电容器放电时间的 VCC 截止策略、我是否可以在电容器之后放置开关、如下所示。 开关和电容器将靠近 VCC 引脚放置。 在这种情况下、您是否认为2-3us GaN 开关切断是可以实现的。  

    谢谢!

    Rohit Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    请等待几周了解详细信息、该工具将很快在 TI.com 上发布。

    对于 VCC 布局、是的、它会起作用、但应尝试将电容器放置在靠近引脚的位置。 此外、还应在 VCC 路径上添加一个3 Ω 电阻器、用于实现底部 FET 的压摆率控制。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,它会帮助我。 除非我有进一步的问题、否则我现在将结束这个主题。