This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:备选

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, TPSM82816, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376662/tpsm84624-alternate

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件: TPSM82816TPSM82866A

工具与软件:

尊敬的 Amod:

为了替代 TPSM84624、我们需要相同的工作原理替代器件型号 (4.75V 输入)和输出(4.2V/6A 输出)。  

请为应用建议正确的替代部件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给低电压团队、他们可以为您解答。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPSM82816是否适合您?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的参与。 TPSM82816可以用于我的应用。

    但请确认其他附加技术规格、因为我的 输入 电压是4.75伏、输出电压是4.2V/6A。  

    请确认。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望我确认什么?  TPSM82816可以将4.75Vin 转换为4.2Vout (6A)。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复

    请确认哪一个更好的器件是  TPSM82816或  TPSM82866AA0HRDMR。 我的应用是 4.75V 的输入电压和4.2V@6A 的输出电压。

    请确认。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPSM82866A 也可以正常工作。 它稍微大一点、但效率更高、热性能更好。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复

    我们所使用的 TPSM82866AA0HRDMR。 现在应用是 4.5V 输入电压和输出电压是4.2Vout (6A)...它是否正常?

    请确认。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、器件支持这些条件。

    Chris