This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:iPhone 8在 TPS2513A-Q1应用中是否不支持2.4A 的充电电流?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2513A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379327/tps2513a-q1-does-iphone-8-not-support-a-charging-current-of-2-4a-in-tps2513a-q1-application

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2561

工具与软件:

客户将 TPS2513A-Q1+TPS2561用于 USB BC1.2和 iphone 充电器、但他们发现 TPS2513A-Q1仅能提供1.6A 充电器电流、而在使用 iphone8时无法达到2.4A 充电器电流。  TPS2513A-Q1分压器3模式可支持高达2.4A 的最大充电电流。 iPhone 8是否不支持2.4A 的充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2513-SCH.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    这是预期行为。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得当使用闪电接口时,iPhone 8可以支持2.4A 的充电电流。 是否有必要使用 Lightning 来支持2.4A 的充电电流? 如果不使用 Lightning、它只能为 BC1.2支持1.5A 的正常充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    您是否未使用 Lightning 电缆? 如果没有、使用哪种电缆连接 iPhone8?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了个错误。 客户正在使用照明电缆连接到 iPhone 8。您可以帮助查看 sch 并建议 如何修改它以实现2.4A 的充电电流吗?谢谢。

    e2e.ti.com/.../2553.TPS2513-SCH.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我将对此进行探讨、然后回复给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,这种情况的任何建议?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    手机可以确定要选择的当前模式。 iPhone 的行为取决于型号、安装的操作系统版本和使用的电缆。 为了使 Apple 器件能够以2.4A 快速充电、该器件必须处于分压器3模式。 器件是否向 DP/DM 引脚施加2.7V 电压? 如果存在正确的电压、则 iPhone8选择消耗较少的电流。 TPS2513A-Q1公布了正确的选项、并且手机选择不使用所提供的电源。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       DP/DM 引脚空载时电压为2.7V、使用 iphone8充电时电压为2.6V。如果使用其它 Android 手机、也能驱动1.8A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    同样、TPS2513A-Q1正在检测分压器器件、因此可以在 DP/DM 引脚上测量2.7V 的电压。 如果该器件检测到符合 BC1.2标准的器件、TPS2513A-Q1将进入短路模式。 而且、如果该器件检测到符合1.2V/1.2V 充电方案的器件、则会在 DP/DM 引脚上测量1.2V 的电压。

    TPS2513A-Q1广播了正确的选项、因此该行为不是由该器件造成的。 如上所述、手机 将选择不使用所提供的电量。

    若要检查问题是否由 TPS2561开关引起、请将一个电子负载连接到总线、并尝试消耗最大3A 的电流并查看器件何时检测到过流。 如果电流可消耗至配置的电流限值、则这种行为也不是开关造成的。 这是因为手机选择不使用所提供的电量。  

    BR、