This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR61428:3.3V 至13V 的升压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR61428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381546/lmr61428-booster-for-3-3volt-to-13-volt

器件型号:LMR61428

工具与软件:

尊敬的:

我是否可以将 LMR61428 IC 用于13伏100 mA 和3.3伏输入的 LCD 驱动器应用? 如果没有、请建议与我兼容的 IC 在100 mA 上将3.3V 升压至13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR61428可在 Vin = 3.3V、Vout = 13V (100mA 下)的条件下工作。

    此致

    Lei