This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TLV61046A 与 LTC3400和放大器的效率引脚对引脚相同

Guru**** 2502435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TLV61220, TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377590/tlv61046a-tlv61046a-is-p2p-with-ltc3400-efficiency

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61220TLV61070A

工具与软件:

你(们)好

我调查 LTC3400来制作电路、还看到 TI 有 TLV61046a、它们是 P2P 吗?

此外、我可以了解 TLV61046A 在 输入电压为1.8V (输出电压=5V/V 250mA)时的效率如何吗

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    TLV61046A 与 LTC3400引脚相同。 但 当 Vin = 1.8V 且 Vout = 5V 时、TLV61046A 的最大 Iout 约为160mA。

      当 Vin = 1.8V 且 Vout = 5V 时、TLV61070可输出250mA、效率大于85%。 它与 TLV61046A 不是引脚对引脚兼容的。

    我将进一步检查是否有更好的 P2P 选择。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    我可以知道、 当 Vin = 1.8V 且 Vout = 5V 时、TLV61046A 的效率约为160mA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

      当 Vin = 1.8V、Vout = 5V、Iout = 160mA 时、TLV61046A 的效率约为70%。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    在相同条件下 TLV61046A 的效率低于 ADI/LTC3400?

    您是否有其他建议与 LTC3400 P2P、效率更好?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    当 Vin = 1.8V、Vout = 5V 时、ILTC3400无法输出250mA。 最大 Iout 约为150mA。

    没有任何器件与 LTC3400引脚对引脚兼容且具有更高的效率。 TLV61070A 和 TLV61220是最接近的器件、尽管它们不是 P2P。

    此致

    Lei