This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:低温充电电流限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381795/bq25176m-low-temperature-charge-current-limit

器件型号:BQ25176M

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正在使用 BQ25176M 为锂聚合物电池设计一个(太阳能)充电电路。 装有电池的设备将位于可能 温度低于冰点的外部环境中。

BQ25176M 本身是否在低温下实现了温度感应和充电电流限制/阻断功能?

从 DS 中可以看出、它具有"高温"电流限制/调节功能。

谢谢你

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    BQ25176M 没有可提供热电偶和冷电偶的温度检测(TS)。  该单元具有内部最大内核温度检测功能。

    在低温时不具有电流限制/阻断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您提供的信息和快速回复。