This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259540DSGR 应用问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381202/tps2595-tps259540dsgr-application-questions

器件型号:TPS2595

工具与软件:

尊敬的设计师:

我的客户在使用 TI 的电子保险丝芯片 TPS259540DSGR 时遇到问题、具体说明如下。
在下图中、当 J2输入13.1V DC 时、D20 LED 灯亮起。 此时、TPS259540DSGR 的输出电压为13.04V、输出功能正常、故障引脚电压为11.51V、LED 指示灯两端的电压为1.52V。
根据规范、在输入电压超过13.7V 后、TPS259540DSGR 将启动过压保护、并将输出电压钳位在13.7V。 但现在输入仅为13.1V、为什么 LED 会亮起?
请帮助分析原因,谢谢!

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella Zhang,

    看起来该系统中没有发生故障。 此外、FAULT 引脚不会在 OVC 响应时变为低电平。  

    由于 FLTb 引脚为低电平有效且为开漏配置、因此当它变为低电平时、它会降至0V。 此处、我可以看到超出了 FLTb 引脚的绝对最大值。 可能就是这个原因。 请将上拉电压保持在建议的最大值6V 以下。  

    如果此处没有其他跟进问题或回复、请单击已解决。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最大值为7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.设计如下图所示。 我们测试了 TPS259540DSGR 在13.1V 电压后可以通过 LED 指示过压、其一致性非常好。 您能解释一下原理吗?
    2.我们的产品过压后需要提示 LED 光显示是一种更好的解决方案。 您能否推荐设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议最大值为6V、绝对最大值为7V。 最好将电压保持在建议的最大值以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以在 VIN 处为 FLTb 引脚的上拉电压添加一个电阻分压器。 FLTb 引脚是开漏引脚(如图中所示)

    此外、当您提到"一致性非常好"时、这是否按预期工作? OVC 不应触发 FLTb 引脚。   

    2.如果输入电压和输出电压的差异过大、那么在器件的连接处会消耗过多的功率。 这种功率耗散会导致热关断、从而导致 FLTb 引脚变为低电平。 这也会在过压事件发生和关断之间花费一些时间。 另一种方法是使用此器件的 TPS25973型号、该型号没有钳位、但具有过压锁定。 在发生过压事件时、这将关断器件、并且 FLTb 将变为低电平。 最后一个选项是添加一些可以监控电压电平跳变的外部电路(电压监控器或类似器件)。 如果我有其他解决方案、我会再思考一些问题、然后回复给您)   

    此致、
    Arush