This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62730:接通/BYP 低电平时的电流消耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62730, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379558/tps62730-current-consumption-when-on-byp-low

器件型号:TPS62730
Thread 中讨论的其他器件: CC1101

工具与软件:

您好!

我已经设计了一个使用 TPS62730的电路、当时我们使引脚 ON/BYP 到低电流消耗大约为20uA、根据数据表、它大约为30nA、我缺少什么吗、我们有一个上拉此引脚、但它未安装在电路板上。

此致、
Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您能否分享您的原理图? 您是否检查了开/BYP 被拉至低电平时 VOUT 是否为 VIN?  

    最好断开输出端的所有元件、以确保输出轨上没有或没有负载电流

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varin

    感谢您的快速支持。 是的、我已经检查了何时开/BYP 为低电平 VOUT。 请参阅原理图图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您分享原理图。

    • 断开 R14后、您能否检查输入电流?
    • 有一个从电池通过 R128到 ON/BYP (低电平)的路径。 您检查的是来自电池还是流入 IC VIN 引脚的电流?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    断开 R14后、电流在1uA 至20uA 之间变化。 现在未安装 R128、我们正在检查 DMM 中的电流。

    此致、
    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    是否有其他无源器件/IC 正在运行电池电压? 我认为、使用示波器检查电池电压是合理的、因为您提到电流在1uA 到20uA 之间变化。  也可能值得在 L2短路的情况下进行测试、以防 L2和 C48引起一些谐振。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    电池未同时运行任何设备。 电池电压直接在稳压器上。 我将检查 L2是否短路。

    此致、
    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您是否有任何更新?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    我们已经检查过 L2短路时、电流消耗稳定下来、但它是20uA。

    此致、
    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您的检查。 这是在 R14断开连接且 L2短接正确时发生的情况。

    您是否在第二个器件或电路板上验证了更高的输入电流?  

    如果可能、您能将测量设置和电路板布局的图片发送给 v-john@ti.com 吗

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    它安装了 R14并短接了 L2、没有 R14时、它为1uA。 我将把测量设置的照片分享给大家。

    此致、
    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    由于输出轨断开时电流较低、因此输出轨上似乎有某个器件消耗大约19uA 的电流。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    是的、似乎是 MCU 且 CC1101在输出端供电以给输出端供电。

    此致、
    Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您能否检查您的 MCU 和 CC1101是否处于正确的运行状态/低功耗模式? 如果您在 CC1101方面需要帮助、可以创建新主题、以便指派合适的团队为您提供支持。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    是的、两者都处于省电模式、我将为 CC1101单独添加一个主题。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    很乐意提供帮助。 我将继续、关闭该主题。

    此致、

    Varun