This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:烘烤条件下的封装体厚度值

Guru**** 2506805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380076/tpsm82903-the-value-of-package-body-thickness-for-bake-condition

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

我们正在研究 TPSM82903SISR 的烘烤条件、并参考"AN-2029操作和工艺建议"
如何考虑 TPSM82903SISR 的封装厚度?

TPSM82903SIISR 的结构很复杂。
当我们考虑封装主体厚度时、我们不确定是否包含电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模块内部集成了电感器。 下面是 回流焊外壳温度、贮存温度等。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的答复!
    不过、我想提出一些不同的问题。
    我们想问您在选择烘烤条件时如何考虑封装体厚度。

    如果我们计算 TPSM82903SISR 的封装主体厚度为1.6mm、
    我们必须参考 AN-2029表5中的叠层体厚度参数为"1.4mm≤2.0mm"的值。

    如果我们计算 TPSM82903SISR 的封装厚度为0.34mm、
    我们必须参考 AN-2029表5中的叠层体厚度参数值"< 0.5 mm"。


    (TPSM82903SISR 的 MSL 是2级)

    哪个假设是正确的? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来看看、我们很快就会回复您。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为了去除塑料封装中的所有水分、需要在回流焊过程之前进行烘烤。

    1.6mm 的厚度包括不需要烘烤的电感器。

    0.34mm 是 SMD 焊盘(塑料)的厚度、应将其用作烘烤参数。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    感谢您的答复!