This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:STAT 是否会在未充电时报告 TS 故障?

Guru**** 2540830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380715/bq25308-will-the-stat-report-ts-fault-when-not-charging

器件型号:BQ25308

工具与软件:

如果 Vbus 连接到的电源不具有足够高的电流来为电芯充电、但具有足够高的电压来导通器件、从而使器件通电但不充电、TS 引脚是否仍会准确测量电芯温度?

在这种低功耗条件下、STAT 引脚是否会报告 TS 引脚上的冷/热故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TS 引脚通过 REGN 稳压器偏置。 如果数据表第8.3.1.2节中提到的条件是有效的、REGN 将开启、TS 引脚将起作用以测量电芯温度。  

    [报价 userid="196561" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380715/bq25308-will-the-stat-report-STAT-FAULT-what-not-charging"]在这种低功耗条件下、ts 引脚是否会报告 TS 引脚上的冷/热故障?[/QUOT]

    如果 VBUS 电压足够高、TS 引脚上的冷/热故障将阻止充电、STAT 引脚将闪烁。  

    输入电源没有足够高的电流为电池充电、请查看第8.3.4.1.2节"输入电压动态电源管理"。 BQ25308将尝试以较低的电流充电、以避免崩溃一个"弱"(即低电流能力)输入适配器。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VBUS 电压足够高、但没有足够高的电流为电池充电、 TS 引脚上的冷/热故障是否会导致 STAT 引脚闪烁?

    什么是 PMID?

    在哪些模式(  充电模式和故障模式除外)下、 TS 引脚上的冷/热故障是否会导致 STAT 引脚闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、如果 REGN LDO 开启、 TS 引脚将起作用来测量电池温度、STAT 引脚将报告 TS 故障。 例如、在充电终止模式下、REGN LDO 开启、STAT 引脚将报告 TS 故障。

    谢谢!

    宁。