This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 的最大值和大于27000pF 时的上升时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372436/tps22810-the-maximum-value-of-ct-and-the-rise-time-when-it-is-greater-than-27000pf

器件型号:TPS22810

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS22810、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1)是否可以使用大于"表2"中列出的电容值(27000pF)。 上升时间表"?

CT 的最大值是多少?

(2)您能否告诉我们​​大于27000pF 值的表格或公式。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    1.是的,没有 CT 的最大值。 然而、如果在器件充电时有大负载电流、该器件可能会因大功率耗散(高 Ron 两端产生大电流)而进入热关断状态、但除非使用恒流负载、否则不可能发生这种情况。

    估算上升时间/压摆率的公式与数据表中的公式相同。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    实际上、客户想要使用 TPS22810、其电源浪涌电流为6A/20ms、为5V。

    TPS22810是否可以使用?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    使用9.3.4可调上升时间(CT)中的公式进行计算时、结果与表2中的结果不同。 上升时间表。

    公式是否有问题?

    当 VIN=5V 时、CT=470pF

    SR = 46.62/470pF = 0.0992V/us

    µs 时间(μ s) 10%- 90%是调节、因此5V x 0.8 = 4V

    上升时间= 4V / 0.0992V/us = 40.3us

    所示。 RISE Time Table 时、结果为63us、大约偏离20us。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Partrick、您好!

    这只是一个提醒。

    我期待等待您就上面列出的另一个问题提出建议。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我仍然期待着等待你的答复。

    客户希望获得有关其他问题的信息。

    ——

    使用9.3.4可调上升时间(CT)中的公式进行计算时、结果与表2中的结果不同。 上升时间表。

    公式是否有问题?

    当 VIN=5V 时、CT=470pF

    SR = 46.62/470pF = 0.0992V/us

    µs 时间(μ s) 10%- 90%是调节、因此5V x 0.8 = 4V

    上升时间= 4V / 0.0992V/us = 40.3us

    所示。 RISE Time Table 时、结果为63us、大约偏离20us。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    电气特性表中和表中的值在器件上进行了测试、而该公式用于估算表中未列出的 CT 值的上升时间。 如果客户使用表中列出的 CT 值之一、请使用该数值;如果不使用、请使用公式并在系统投入生产之前验证性能。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    我一直在等待答案。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi