This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532EVM-656:BQ27532EVM-656可用于 EV2400吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400, BQ27532EVM-656, BQSTUDIO, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381309/bq27532evm-656-can-the-bq27532evm-656-be-used-with-the-ev2400

器件型号:BQ27532EVM-656
Thread 中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQEVSW 、MKST-3P-ALT-EV2300 BQMTESTER

工具与软件:

您好!  

我有关于 BQ27532EVM-656和 EV2400的问题。

问题1: BQ27532EVM-656是否可以与 EV2400配合使用?
问题2: 可以将用于 EV2300的 EVSW 引入到 BQSTUDIO + EV2400环境吗?

提问原因:
我已经有 EV2400。
我要使用 EV2400、BQSTUDIO 和 BQ27532EVM 为特定电池包创建黄金数据。

BQ27532EVM 页面(www.ti.com/.../BQ27532EVM-656)上发布的所有其他数据 似乎适用于 EV2300。

例如
BQEVSW-MKST-UPDATE—启用 BQEVSW 以使用 MKST-3P-ALT-EV2300的软件更新
BQMTESTER-MKST-UPDATE—启用 BQMTESTER 以使用 MKST-3P-ALT-EV2300的软件更新

此外、EV2400页面(www.ti.com/.../EV2400)上的相关设计资源 未列出 BQ27532EVM。

但是、根据 BQ27532EVM 文档(SLUUB58)的4.2.2、可以使用 EV2400。

我发现很难判断是否需要购买 EV2300。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 BQstudio 和 EV2400与 BQ27532EVM 配合使用

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    好的。 谢谢你。
    我来试一下。
    如果遇到任何问题、我将再次咨询。

    此致、
    Hitoshi