This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:具有同步整流功能的 CLL 谐振转换器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, PMP9750, TIDM-02002, PMP21999, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376133/ucc25600-cll-resonant-converter-with-synchronous-rectification

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: PMP9750TIDM-02002PMP21999TIDM-02013

工具与软件:

说到 PMP9750中 Sheng-Yang Yu 先生的设计、我想询问 Yu 先生、他是否有类似的在输出端使用 UCC25600和同步整流器的 CLL 设计。

我对同步整流特别感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike -等你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将此线程转发给 PMP9750设计人员以回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、  

    否、我没有使用同步整流器的 CLL 设计。 但是、由于 CLL 中的整流器电流也是正弦波形、我希望常规 VDS 检测 SR 控制器会起作用。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sheng-Yang。

    顺便说一下、UCC25600是德州仪器(TI)有史以来最出色的谐振控制器。

    我在这方面取得了很大的成功、它易于使用、而且没有其他制造商拥有如此简单有效的8引脚谐振控制器。

    此致、

    Stephen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-Yang  

    如果不适用于 CLL、您是否已经为 CLLLC 完成了同步整流/控制? 我指的是您的文本:高频谐振转换器设计注意事项、第2部分、您在 EDN 中谈到了使用 Rogowski 线圈控制 SR 开关。

    此致、

    Stephen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我为 CLLLC 选择了同步整流器。 您可以参阅 PMP21999设计以获取原理图和 BOM。 用户指南:TIDM-02002。  https://www.ti.com/seclit/ml/slup399/slup399.pdf 的幻灯片32 展示了这个想法。 或者、您可以查看下面的白皮书:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup393/slup393.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你生阳!

    很抱歉,您发送的链接没有打开任何与此相关的内容。 可以查看我的链接吗? 即使我搜索 slup399和 slup393、我在谐振转换器上也找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否访问 www.ti.com 、使用您的 myTI 帐户登录并重试链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这次已经做过三次:两个链接都指向 TI 主页。

    (我已注销并登录三次)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定那里发生了什么。 但我指的是电源设计研讨会主题: 使用 SiC FET 设计高功率双向交流/直流电源。 你可以进行谷歌搜索、你应该能够找到该主题的演示幻灯片和论文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升阳、谢谢您。 出错了。 我可以在 google 上看到这个主题、但是只要我从德州仪器(TI)的网站下载这个主题就会出错。 明天早上我会在我的工作电脑上尝试。 请不要关闭这个主题,直到我给你的字,我可以得到你的论文。

    顺便说一句,感谢你的伟大工作,分享它和回复我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-yang、链接到: 使用 SiC FET 设计高功率双向交流/直流电源受到污染。 我无法打开与此设计相关的任何内容。 您发送的 slup393和 slup399链接也不会直接到正确的位置。 在 google 上搜索结果后、我会转到德州仪器(TI)的网站、但我也无法从网站打开它。 即使是有关此设计的视频演示也无法打开。

    您能否查看是否可以打开这些链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在使用 myTI 帐户登录后打开这些链接。 也许您可以尝试创建另一个 myTI 帐户并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛阳,非常感谢您-我现在可以打开您发送的链接!

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-yang、slup393/slup399是否有完整的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-yang、slup393/slup399是否有完整的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以参阅 PMP21999或 TIDM-02013。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sheng-yang。

    相关文章:全新的紧凑高效谐振转换器:

    你会介意和我分享你是如何推导方程3的吗?

    当我进行推导时、得到的结果不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将方程推导过程保存在名为科学笔记本(Scientific Notebook)的软件中。 但是我再也没有这个软件了...你可以在仿真软件中创建一个线性电路来验证等式的正确性。