This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:基于 FB (反馈)阈值的输出电压的 TPSM5601R5容差信息

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381152/tpsm5601r5-tpsm5601r5-tolerance-information-for-the-output-voltage-based-on-the-fb-feedback-threshold

器件型号:TPSM5601R5

工具与软件:

您好!

请注意我收到的以下客户的问题:

查看 TPSM5601R5的数据表、而不是根据 FB (反馈)阈值找到输出电压的容差信息。 我看到线路和负载调节、但没有看到由于温度变化的工艺变化而产生的容差。 因此很难设计我的过压检测阈值。  第8.3.1节说明了如何设置标称值、但它没有解决容差问题。 我在任何图形数据中都看不到它。

此外、我使用的是 RFBT=11k、RFBB=4.75k。 希望这不会导致设计不快乐。

如果我们能评论、请告诉我。

谢谢!

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    感谢您联系我们。 此设备的专家目前不在办公室。  请允许 我花一些时间来查找信息并返回给您。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toddy:

    我查看了其他内部文档、似乎 FB 电压在 Vout 可调版本的温度范围内具有0.985V (最小值)至1.015V (最大值)的容差。  对于 Vo 固定版本、似乎有不同的修整方案来保证固定输出。  但是、我无法解释为什么没有在数据表中披露。 无论如何、我认为客户可以使用+/-1.5%作为其设计的指导原则、并且可能会增加一些裕度(可以肯定地再增加1%到2%)。  它们还应考虑其不同温度下的 FB 电阻容差、以避免错误地超出 OV 阈值。

    谢谢!

    Youhao