This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:TPS546D24

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24, TPS546D24EVM-856, TPS546D24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381095/tps546d24-tps546d24

器件型号:TPS546D24

工具与软件:

您好!

对于2x、3x 4x 可堆叠、具备电流共享:   

  • 是否可以通过引脚搭接进行设置?  如果可以、请向我发送引脚搭接设置/文档。   
  • PMBus 命令设置将覆盖所有引脚搭接设置、对吧?

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!  

    只有环路控制器器件(主器件)需要在 ADRSEL 引脚上使用电阻分压器。 然后、 使用 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)配置器件。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    我是否只能使用 PINS-TRAP 为电流共享设置2倍或3倍器件? 您是否有相关文档?   

    谢谢、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、是否有用于电流共享的2x 或3x 可堆叠评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    您是否 需要使用 TPS546D24而不是 TPS546D24A? 由于 TPS546D24A 是较新版本、我们通常推荐它用于新设计。  

    我能否只使用 pins-trap 将电流共享设置为2倍或3倍器件? 您是否有相关文档?  [报价]

    在任一 器件中、您都可以使用仅引脚搭接和不需要 PMBus 编程的方式将其设置为2x 或3x 可堆叠。  

    这些都记录在数据表中。  

    顺便说一句、是否有用于2倍或3倍可堆叠电流共享的评估板?

    是的、我们 为两个器件提供支持2x 可堆叠的评估板。

    TPS546D24EVM-856: https://www.ti.com/tool/TPS546D24EVM-856

    TPS546D24AEVM: https://www.ti.com/tool/TPS546D24AEVM

    谢谢!
    Tomoya

    [/quote]