This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在我的 BQ34Z100-G1电量监测计上未对 Golden image 进行编程、即正在显示 Red "X"。

Guru**** 2814925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378554/bq34z100-g1-golden-image-is-not-getting-programmed-on-my-bq34z100-g1-fuel-gauge-i-e-red-x-is-being-displayed

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

嗨、团队:

在 BQ34z100-G1电量监测计上、BQStudio 会遇到稳定的黄金映像编程故障率5-10%。 在这些故障期间、我的黄金映像编程失败。 BQStudio 编程窗口中出现一个红色"X"。 随后、BQStudio 会自动关闭并显示"No device detected (未检测到器件)"屏幕。 之后、它无法再检测到测量仪表。

我已尝试将 可能发生故障的 BQ34z100-G1电量监测计替换为不同 PCB 中具有类似故障的电量监测计。 但是、BQStudio 仍然无法检测到任何测量仪表。

我与多种此类 BQ34z100-G1电量监测计一起工作、目前出现故障。 感谢您在恢复和还原功能方面提供的帮助。

此致、

Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    当未连接到 BQstudio 的器件通电时、TS 引脚是否会对器件产生脉冲?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    未连接到 BQstudio 的器件通电时、器件上的 TS 引脚是否出现脉冲?

    当我给它上电时、TS 引脚具有"2.5V"的恒定电压(WRT 接地)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    如果器件上电时 TS 引脚没有脉冲、则器件很可能损坏。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我已经检查了其他几个可以正常工作的 BQ34z100-G1电量监测计、事实证明它们的 TS 引脚也没有脉冲。 不过、它们在 BQStudio 中仍能正常运行。 因此、脉冲 TS 引脚可能并不总是指示存在问题。

    在刷写黄金映像之前、这些故障示例是完全可以解决的、但我怀疑编程过程中 EV2400的连接松动、因为只有15%的 IC 会出现这个问题。 有趣的是、其余内容以相同的黄金映像刷写后可以正常工作。

    如果在编程期间 EV2400的连接松动导致此问题、如何恢复 IC? 或者、还有其他可能的原因吗?

    如果您需要有关这些的任何其他信息、请告诉我。

    此致、  

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    测量仪表的读数是多少温度? 您是否使用内部热敏电阻?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您使用的是内部热敏电阻吗?

    不、我们使用外部温度传感器。

    监测计读数的温度是多少?

    当电池包处于室温时、读数是正确的、范围通常为24°C 至27°C。 (假设您询问的仪表是否正常工作、例如 BQStudio 何时可以检测到该仪表以及 TS 引脚相对于接地的恒定电压为2.5V。)

    此致!

    Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在调查此问题、请给我们一些时间。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    器件正常工作这种情况很奇怪、但只要温度读数准确、就不会出现问题。

    是否可以使用默认固件刷写您的器件?

    此致、

    Evan