This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:支持钠离子电池?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380550/bq34z100-r2-sodium-ion-battery-support

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

在支持钠离子电池方面是否取得了进展?

请告诉我、因为我需要探索我们一款产品的这种途径、以便了解 TI 是否支持任何 NA-Ion 电池品牌。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们有几个表征的钠离子细胞。 如果您希望使用钠离子电池、则需要自定义 ChemID。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您 的意思是 、您是否 为已表征的电池提供了单独的 ChemID 文件、或者您是否已将所有这些文件都添加到我可以用于更新化学成分列表的 zip 文件中?

    我正在使用  HAKADI 26700 3.1V 3.5Ah 电池进行实验。 这些问题是否有任何可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有对 AKADI 26700进行表征、请联系您的技术支持 FAE 或当地的 TI 办事处、获取相关表征信息。

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    不过、在进行此操作之前、我建议使用 GPCCHEM 工具来检查我们表征的电池是否适用于您的应用。

    此致、

    Evan