This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750 GUI 启动视频

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371778/tps25750evm-tps25750-gui-bring-up-video

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS25751

工具与软件:

我有一款 TPS25750EVM、我正在关注 GUI 启动视频(可在 EVM 产品页面底部找到)。  从视频中加载所有确切的设置并将其插入接收板后、我无法使其协商到高达9V 的电压。  当我按下"9V"按钮时、EVM 和接收板上的 Vbus LED 会闪烁、仅5V LED 亮起。  我使用了 Passmark USB PD 测试仪、但它会继续在 EVM 上闪烁 VBUS LED、但不保持恒定。  这是测试仪日志的屏幕截图。  EVM 上的所有跳线看起来都与视频相匹配。  我缺少什么?

谢谢!

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    我们的 TPS25750器件专家目前正在办公室外、直到下周。 返回后他将查看您的查询。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我想重点介绍一款新产品 TPS25751。 这是 TPS25750的后继产品。 它具有引脚对引脚兼容性、包含一些新功能、并修复了 TPS25750在与电池充电器配对使用时出现的一些问题。 我们强烈建议所有新设计使用 TPS25751、而不是 TPS25750。 如果您在开发过程中已经足够远、无法整合这一新部件、这是可以理解的。

    您是否可以从 GUI 上传设置文件、以便我看到您的配置是否需要进行任何更改?

    此致、

    Conner