This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:为何 EN1不应断开连接?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381314/bq24072-why-should-en1-not-be-disconnected

器件型号:bq24072

工具与软件:

大家好!

我在相关主题中找到一条注释:EN1和 EN2不应断开连接。

为什么会这样?

我的客户希望 EN2固定为高电平、所以他们插入一个上拉电阻器。

然而、EN1一直处于低电平、所以他不想控制它。

EN1不能保持未连接状态的原因是什么问题、您特别担心?

如果您能告诉我包含内部电阻的原因、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke

    bq24072是较早一代的器件(~2008)、即使具有内置下拉电阻、也会因噪声或偏置电流而引发问题。

    后代器件不具有此要求。