This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:过度放电释放情况

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381076/bq2970-over-discharge-release-conditions

器件型号:BQ2970

工具与软件:

大家好、团队成员:

请您提供建议。

BQ2970的产品说明书指出了这一点

过放电检测(VUVP)定义为 BAT 与 VSS 之间驱动 DSG 的电压
通过降低 V1电压、使 V1输出从高电平变为低电平。 V1设置为3.5V、并逐渐降低、而 V2
设置为0V 过放电释放电压定义为 BAT 和 VSS 之间的电压、在该电压下
当 V1电压从 VUVP 条件逐渐增加时、DOUT 驱动输出从低电平转换至高电平。
过充电迟滞电压定义为 VUVP 和情况下之间的差值电压
DOUT 输出驱动由低变高。"

另见

如果充电器连接到处于过度放电状态的电池、而在 V–处检测到的电压低于
–0.7V 时、该器件释放过放电状态并允许 DOUT 引脚变为高电平并开启
一旦电池电压超过过放电检测电压(VUVP)、则对 FET 放电

问题。

我认为过放电状态将会释放的两种情况是正确的吗?

我问的原因是我有一个受 BQ2970保护的单节电池。 向电池组施加负载(50mA)时、电池将放电到 Vuvp、DOUT 降至低电平、从而切断负载。

如果负载已物理断开、过放电情况将会在未连接到充电器的情况下释放?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、VUVP 将发布两个条件:  

    1.

     

    2.  

    然而、VUVP 只有在连接了充电器时才会恢复。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的答复。

    这是我的电路。

    我将在 PACK +和 PACK-之间进行一些示波器跟踪、以便向您展示问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送后、我可以查看示波器跟踪。

    此致、

    Thomas Rainey