This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:LMR51430的热性能

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376856/lmr51430-thermal-performance-of-lmr51430

器件型号:LMR51430

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 LMR51430 (3A 输出)可以与客户分享的热测试结果? 客户很好奇 LMR51430如何在没有电源板的情况下处理热量并集成 MOSFET? 相对热测试结果将帮助现场团队说服客户。 谢谢!

BRS、

Rannie Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    我建议客户在特定运行条件下评估他们在器件 EVM 上的设计: https://www.ti.com/tool/LMR51430EVM

    我们可能有数据要共享、但我需要知道运行条件、例如:VIN、Vout、Iout、FSW、环境温度、 等等

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge