This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:原理图设计建议

Guru**** 2510315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371091/lmr14030-q1-schematic-design-suggestions

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

工具与软件:

Dears、

目前、在终端客户测试过程中发现 LMR14030的 VIN 引脚断开且对地短路。 具体原因尚未找到;下图显示了我们 LMR14030-Q1的设计原理。 整个电源树通过 VBATT 9-16V 供电、分别输出5.5V/3.3V/1.8V/1V;

目前、我们想了解 LMR14030-Q1受损的可能原因。 原理图有问题吗、有什么改进建议吗? 目前、我们在脉冲5b 测试过程中也发现芯片输出电压有一些明显波动。 这是正常的想象力吗?

期待您的答复,谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的说明、似乎器件正在经历电气过载。 您是否可以预期任何输入瞬态、如果是、瞬态电压会是多少?

    下面列出了关于您的原理图的意见:

    • 输入滤波器需要有一定的阻尼电容。 如需相关指导、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
    • 对于应用来说、电感器是过大的。 根据 RT 电阻、开关频率似乎为2.2MHz。 如果是这种情况、那么我计算3.3V 输出为1uH、5V 输出为1.5uH

    您是否能够提供 PCB 布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!、Ridge、

    感谢您的答复。


    1.根据客户对 OTA 升级后此问题的描述,您认为 EOS 损坏是什么原因?

    2. 我进行了 ISO17650电子保险丝5A 和5B 的测试、称为  输入瞬变。 详细的测试背景、请参阅随附的 pic。

    3.对于电感器,9-16V 是正常情况下,最坏的情况下需要考虑36V 的 TVS 能力。

    4.我对布局进行了补充、以供您查看。

    谢谢你。

    BR VICTOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了  pluse 5B scppe、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认在脉冲测试期间施加在 Vin 引脚上的最大电压? 根据您的屏幕截图、看起来好像应用了56V。 如果是这样、则测试会违反44V 的绝对最大输入电压、可能会对器件造成损坏。 对于示波器图像、每个迹线代表什么?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    以下示波器可能有助于理解、例如进行5A 测试、最大输入为65V、但我的电源电路中有一个 TVS 可将输入钳位到32.5V。

    黄色:输入电压、绿色是输出3.3V。

    谢谢你。

    谢谢你。

    BR VICTOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用最新的屏幕截图、看起来器件能够从瞬态中恢复。 在发生损坏的情况下、有必要具有阻尼(通常为具有足够 ESR 的电解电容器形式)、以防止滤波器中的振铃超出器件的绝对最大额定值。  

    在布局中、可以将输入电容器移至更靠近 IC 的位置。 输入电容器、特别是 HF 旁路电容应尽可能靠近器件的输入引脚。 现在、  电容器和 Vin 引脚之间有很大的距离。

    黄色迹线是否专门位于 LMR14030的输入引脚上? 此问题似乎是由对输入引脚施加应力导致的、因为故障仅在该线路瞬态测试期间发生。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge