This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:关于 LM61480的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369220/lm61480-question-about-lm61480

器件型号:LM61480

工具与软件:

您好:

显示无电流和功率 PCB 测试记录(1)

1.开启异常设备进行测量。 打开泵后、当输出功率为1W 时、主机显示泵输出电流为0、电路板发出滴滴音。 直流/直流芯片 LM61480的 SW 输出引脚波形的测量如下图所示、表明存在断续保护现象。

   

2.测量泵驱动电路各位置的电压,发现每个位置的所有设备都有异常测试数据,如下:

2.66V R5 2.39V R6 2.14V R25 1.90V R22 1.66V R27 0.841 R31 0.25V

3、对 U13芯片进行了 X 射线照射,未发现焊接短路。

4.移除 U13电源芯片 LM61480并将其替换为新的 LM61480。 当泵打开且输出功率为1W 时、上部计算机将显示5.2A 的泵输出电流、从而恢复正常。 测试 DCDC 芯片的 SW 输出引脚的波形、如下图所示。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供更高分辨率的布局和原理图图像? 发布的图片过于模糊、无法查看。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge:

    我再次张贴图像,是否清楚?

    显示无电流和功率 PCB 测试记录(1)

    1.开启异常设备进行测量。 打开泵后、当输出功率为1W 时、主机显示泵输出电流为0、电路板发出滴滴音。 直流/直流芯片 LM61480的 SW 输出引脚波形的测量如下图所示、表明存在断续保护现象。

       

    2.测量泵驱动电路各位置的电压,发现每个位置的所有设备都有异常测试数据,如下:

    2.66V R5 2.39V R6 2.14V R25 1.90V R22 1.66V R27 0.841 R31 0.25V

    3、对 U13芯片进行了 X 射线照射,未发现焊接短路。

    4.移除 U13电源芯片 LM61480并将其替换为新的 LM61480。 当泵打开且输出功率为1W 时、上部计算机将显示5.2A 的泵输出电流、从而恢复正常。 测试 DCDC 芯片的 SW 输出引脚的波形、如下图所示。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够更清楚地看到原理图。 在原理图上、我看到降压稳压器的 FB 引脚连接到泵电路。 这可能会导致降压转换器调节出现问题。 从泵电路连接到 FB 引脚的预期用途是什么?

    第一个器件的 SW 节点波形通常在轻负载或无负载情况下出现。 该器件以断续导通模式运行、且不处于断续模式。 有关类似的轻负载波形、请参阅数据表中的图9-29。  

    针对第二个器件显示的开关波形 不稳定。  

    电感器可能会略有增加、但看起来正常。 输出电容应增大以帮助实现稳定性。 以下是 我在 Webench 中制造的一个示例设计、其条件与您的设计类似: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    降压转换器的预期输出电流是多少?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge