This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:BQ76905 GND 连接

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382453/bq76905-bq76905-gnd-connection

器件型号:BQ76905

工具与软件:

您好!

我正在设计一种使用2S 电池并集成 BQ76905进行保护和管理的自包含系统。

我有点麻烦、无法将电路的应用部分接地。  

我注意到 BQ76905 GND 放置在电流测量分流器后面。 因此、在电流测量中不会考虑流经直接连接的任何电流。

将我的 MCU 和应用电路连接到 PACK-可以解决该问题、但现在将通过分流器参考 I2C 信号、这可能会产生噪声问题。  

应该如何处理这一问题?  在电流测量分流器之后、BQ76905是否可以接地? 以这种方式引用的 I2C 信号的接地是否可接受?

非常感谢!

Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Panagiotis、

    [报价 userid="425590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382453/bq76905-bq76905-gnd-connection 我已经注意到 BQ76905 GND 位于电流测量分流器后面。 因此、在电流测量中不会考虑流经直接连接的任何电流。

    这是正确的。

    [quote userid="425590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382453/bq76905-bq76905-gnd-connection 将我的 MCU 和应用电路连接到 PACK-将解决该问题、但现在将通过分流器引用 I2C 信号、这可能会产生噪声问题。  [报价]

    不会出现任何噪声问题、但可能会对 I2C 信号进行一些调制。 通常、除非分流电阻器上出现非常大的压降、否则这不会产生太大的影响。 但即使使用1m Ω 检测电阻、100A 也只对应100mV 的信号漂移、我相信大多数 I2C 线路应该能够处理此类情况。

    [报价 userid="425590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382453/bq76905-bq76905-gnd-connection ] BQ76905能否在电流测量分流器之后接地? 以这种方式引用的 I2C 信号接地是否可接受?[/QUOT]

    该器件旨在将其 VSS 连接到器 件的 BAT 侧、因此我不建议转移该接地。 我认为可以将 MCU 接地端连接到分流电阻器的另一侧。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon