This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:带短路电流限制的负载开关(&L);900mA

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380705/tps22919-load-switch-with-short-circuit-current-limit-900ma

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件: TPS22950

工具与软件:

您好!

我想检查是否有一个短路电流限制低于 900mA (最好<OQC)的负载开关、并且能够进行较低时序控制(600mA 和 EN 引脚)。

目前、我们正在对 TPS22919进行评估、如果可能、我们希望短路 电流限制低于该值。

1A 甚至更低的最大连续电流足以满足我们的应用需求。

征求您的建议。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT、

    对于这些要求、TPS22919是你最好的选择。 TPS22950可以将电流限值设置为可配置的值、但从价格角度来看、我认为它不是 TPS22919的同一类别、因此我推荐这款器件。

    此致、
    TIM