This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:在994首次上电时 PCH/I2C2的 IRQ 触发设置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382736/tps65994ae-irq-trigger-setting-for-pch-i2c2-when-first-power-on-at-994

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户在主机应用中使用 TPS65994。 它们使用 PD 功能测试 U3存储设备、并且在 PD 和 PCH 上电时 PD 之间没有通信。 但如果我们重新插接 U3器件。 I2C2将发送 IRQ、PCH 将从994的0x5F 寄存器中获得0x05/0x31。 我们可以在 I2C2掩码处设置什么设置来触发 U3器件的 PCH 获取 PD 状态?

 我们尝试设置这两项并确实触发 IRQ、但它没有报告与我们重新插入 U3器件时相同的0x5f 数据。 (我们仅获得0x05)。 供参考

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您需要屏蔽 I2C2中断屏蔽寄存器0x17的"数据状态已更新"位25。 每次更新数据状态寄存器时、PD 都会将 I2C2 IRQ 信号发送到 PCH。

    此致!

    Alex