This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:示例代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381135/bq79616-q1-example-code

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616USB2ANY

工具与软件:

您好!

是否有适用于 BQ79616-Q1的示例代码? 我在 CCS 库中找不到这方面的任何示例。 网上有任何与此相关的内容吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    您现在应该能够访问 MySecure 上的 BQ79616_development 文件夹(
    链接)。 您可以在这里找到示例代码。

    请等待几个小时以刷新网站。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quentin、感谢您的帮助。

    我有几个问题。  我是此电源管理论坛/领域的业余爱好者。

    需要为 BQ79616编写什么类型的固件/代码?
    是否应该将其写入 LaunchPad 然后连接到 BQ79616?
    BQ79616的自主操作是什么? 它可实现电池平衡以及 UV、OV 和 OC 保护。 但 固件在哪里呢?

    如果您能为我们提供指导、那将非常好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raaj、

    您可以将 USB2ANY 与 GUI 配合使用、也可以使用 MCU 并通过 UART 直接与 BQ79616进行通信。

    请参阅有关如何使用该器件的原理图。 例如、您可以查看有关 OVUV 的部分、了解必须写入哪些寄存器才能激活某个功能。 我们的器件读取电池电压、能够执行电池平衡和运行 OVUV 比较器。  

    从固件角度来看、它用于设置要在器件上执行的某些寄存器和触发功能。  

    若要详细了解具体功能、最好还是使用数据表。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、USB2ANY 是否仅适用于 EVM、如果我没错吗?  

    如果我使用 BQ79616、BQ79600和 MCU 制作定制电路板、您会建议使用哪个 MCU、BQAutoEval 是否可以与定制电路板一起使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raaj

    USB2ANY 由另一个团队设计、但我们将 USB2ANY 与我们的 GUI 配合使用、以便轻松与其连接并进行原型设计。

    您可以从 LaunchPad 之类的东西开始。 只要它以1Mbps 和 UART 的速度进行通信、就可以与 BQ 器件连接。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQAutoEval 是否可以与定制电路板搭配使用?
    [报价]

    你好

    如前所述、GUI 是与定制板配合使用还是仅用于与 EVM 进行原型设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raaj

    是的、GUI 适用于客户电路板。

    此致!

       昆廷