This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:PSpice 环路响应仿真

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381797/tps62873-q1-pspice-loop-response-simulation

器件型号:TPS62873-Q1

工具与软件:

我目前使用提供的 模型来仿真交流环路响应。 我的原理图配置为 VIN = 5V、VOUT = 2V 且 FSW = 2.5MHz。 不过、我的图中显示了 DB (V (VOUT))的迹线、y 轴范围为-220至-340、P (V (VOUT))的迹线、y 轴范围为-20d 至-180d、两者均为负值。

应用手册(附在下面)显示该模型是针对 VOUT = 0.75V 至1.05V、fsw = 1.5、2.25和3MHz 进行测试的。 这是否意味着我无法根据我的测试配置调整此模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasti、

    我将同时检查模型您是否能够使用 SIMPLIS 模型?  

    SIMPLIS 模型的设计可满足所有条件。

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、因为我只有 SIMPLIS 的演示版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vashi:

    您是否在模型上更改了以下所有参数? 当您还更改 BOM 时、请相应地更改补偿以获得正确的结果。

    要更改突出显示的部分以获取正确的结果。

    如果您仍然面临困难、请告诉我。

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题,谢谢!