请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873-Q1 工具与软件:
我目前使用提供的 模型来仿真交流环路响应。 我的原理图配置为 VIN = 5V、VOUT = 2V 且 FSW = 2.5MHz。 不过、我的图中显示了 DB (V (VOUT))的迹线、y 轴范围为-220至-340、P (V (VOUT))的迹线、y 轴范围为-20d 至-180d、两者均为负值。
应用手册(附在下面)显示该模型是针对 VOUT = 0.75V 至1.05V、fsw = 1.5、2.25和3MHz 进行测试的。 这是否意味着我无法根据我的测试配置调整此模型?